This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:当我们将白炽灯泡靠近时、IIN 将增大

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709883/tps61099-iin-will-increase-when-we-move-incandescent-light-bulb-closely

器件型号:TPS61099

尊敬的团队:

我的客户测试了我们的 TPS61099EVM、发现白 炽灯泡和不白炽灯泡的输入电流(Iin)将有两倍的差异。

测试条件如下:

输入电压:1.5V

输出电压:5V/空载

1) 1)当灯泡未打开时、Iin 约为21uA。

2) 2)当灯泡打开时、Iin 将立即(1秒内)变大2倍(43uA)。 因此、我认为这不是由热量引起的。

3)白炽灯泡

您能否告诉我们原因以及如何解决(Iin 不受 白炽灯泡的影响)?

客户选择 TPS61099来延长电池寿命、因为它具有超低的 IQ。 它们的用户案例将始终具有光照周围、这意味着这种效应将缩短电池寿命。

谢谢你。

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Polly

    我不知道这里会发生什么。 我们可能需要购买这种灯泡并尝试重现此问题。

    如果您覆盖 IC、问题是否会消失? 什么是终端设备? 我们是否可以尝试在实际应用中避免 IC 上的光亮?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

    当 TPS61099被黑色塑料盒覆盖时、该问题将消失。 它们的 EE 是窗口传感器、因此它们无法在实际应用中避开光。 它们在芯片外有白色盒子、但光仍然可以穿过盒子。 实际上、他们需要在产品上市之前通过此测试。 请帮助我们了解原因以及解决方法。 谢谢你。

    此致、

    Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Polly
    此行为可能与封装类型相关。 我们将调查根本原因、然后向您发送电子邮件。 可能需要几周时间、因此我关闭此帖子