This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:电感值

Guru**** 2614285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710790/tps549d22-inductance-value

器件型号:TPS549D22

你好

 

我想了解可使用的电感值范围。

我在数据表中找不到这种信息。

请告诉我。

我希望使用尽可能小的电感。

 

此外、是否可以打开电感值范围的技术背景?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OBA、
    使用众所周知的标准方程式来选择电感器、即 LOUT =(Vout/Vin)*(Vin - Vout)/(fsw * Iout * kind)
    其中、kind 是 p-p 电感纹波电流相对于输出电流 expressd 的百分比、以十进制表示(例如、15%= 0.15)。 数据表要求的种类介于0和15之间、但这是一个错误。 对于最小电感器值、您可以使用0.15作为此类值。 由于 Fsw 位于分母中、因此最小的电感器值会产生最高的1125MHz 开关频率。 您应该使用该频率进行设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回复、我阅读了一些文档、包括 TPS549D22数据表和其他器件型号等
    那么、在 这些文档中、种类值似乎不是相同的。  种类值是否取决于器件?
     该0.15是否仅适用于 TPS549D22? 还是这个通用值?

    此致、
    Satoshi Obata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    这实际上只是一条经验法则。  当有人问"我可以使用多小的电感值(小类型值)?"时、答案是"您可以承受多大的电感纹波电流?"  一般规则为0.2至0.4、0.3典型值。  这当然有例外情况。  一种需要注意的情况是设计输出电流远低于器件额定电流的电路。  对于电流模式控制、电感器电流波形本质上是 PWM 斜坡。  如果斜坡信号振幅太低、则可能会增加抖动。  因此、在设计低电流应用时、我使用电感器公式中的满额定电流值而不是预期的负载电流、或者将类型值增加到0.5以上。  我不确定 TPS549d22的0.15值的确切位置、但可能是因为额定电流较大、为40A。 0.15 * 40 = 6A p-p 电感纹波电流。  我将检查除0.15以外是否有其他具体原因、然后返回给您。