This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62801:TPS62801省电/PWM 模式确认。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62801, TPS8268105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711746/tps62801-tps62801-power-save-pwm-mode-confirmation

器件型号:TPS62801
主题中讨论的其他器件: TPS8268105

你(们)好

TPS62801 VSEL/MODE 引脚具有多功能

我们可以使用外部电阻器选择输出电压(16个可选 Vout)。

加电后(VSEL→模式)、该引脚配置为模式选择输入。

这个引脚上的低电平选择"省电模式"运行、而一个高电平选择强制"PWM"运行。

这意味着我们必须使用一个 GPIO 来控制我们需要哪种模式?

如果我们不使用 GPIO 来控制高电平/低电平、默认情况下是低电平(省电模式)?

我的应用 是:输出电压1.0V,强制 PWM 操作。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hung Ting、

    是的、正确。 该电阻器将在引脚上注册一个低电平并启用 PFM 模式。 您需要在启动后使用 GPIO 将引脚驱动为高电平、以进入强制 PWM 模式。

    TPS8268105是一款强制 PWM 模块、支持1.05V 输出电压。