This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:是否需要电池保护?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710807/bq24250-is-a-battery-protection-needded

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: BQ25985

你好!

我打算在系统中使用 BQ24250、但我不清楚数据表是不是该器件包含电池的低电压保护、还是需要添加另一个芯片来解决这一问题。 我是否需要另一个芯片来提供欠压保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24250具有欠压锁定保护。 根据数据表、锁定发生在2.3V

    谢谢、

    Michael Emanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清,我将需要再次阅读该数据表几次:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24250的 BAT UVLO 电路阈值为2.5V 典型值和2.37V 最小值。 虽然作为一项冗余安全措施、它将在这个电压电平上从 SYS 上断开 BAT、但我们不建议将一个裸电池连接到充电器。 相反、我们强烈建议使用具有内部电池保护器电路的电池、或将此类电路添加到您的电池中。 这些电路在电池组中具有内部 FET、可在电池放电至2.6V 至2.8V 时断开电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这也是一个好问题、感谢您的意见!
    最后、我将回到我的第一个设计、将 BQ25985用作充电器、即使从"正常"最小电压的角度来看、我也不会考虑它、 我添加了 BQ29705作为保护、因为我还有一个电量监测计、它也必须消耗一些电流(它非常小、但存在)。