This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:RCLOCK_SYNC 引脚电容器使用问题。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709769/tps65400-rclock_sync-pin-capacitor-usage-question

器件型号:TPS65400

您好!

在研究 TPS65400 EVM 原理图时、我找不到有关连接到 RCLOCK_SYNC 引脚的 C46计算的任何说明。

我们为什么要使用它、如何计算它?

http://www.ti.com/lit/ug/slvuac4/slvuac4.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmet、

    我认为它用于滤除 RCLOCK 同步引脚上的高频噪声。 对于这一点、几 pF 就足够了。


    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、但我想了解如何计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmet、

    我认为您无法直接参考一个公式来计算它...
    在正常运行期间、在 RCLOCK SYNC 引脚上应该有一个直流电压。 内部电路将该电压作为基准来生成时钟信号。 这里的一个小电容器可以帮助衰减该直流电压上的高频噪声。 在电流配置中、4.7pF 电容器和374k 电阻器在~90kHz 时形成一个极点、这意味着频率高于该极点的任何噪声都会衰减。
    实际上、即使没有该电容器、该器件也应该能够正常工作。 许多适用于其他器件的 EVM 设计都没有 TPS65261-EVM 等小型电容器。
    希望这能有所帮助。


    此致、
    Sam