This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED171596A:无源组件值

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711188/led171596a-passive-component-values

器件型号:LED171596A

大家好!

我正在进行电路设计、以解决如何通过对 AVR 内核进行编程来控制 LED171596ARSLR 的问题。  数据表中的简化图看起来足以满足该目的、但我不确定连接在 VDD (将为3.3V)上的电容器和 VLED (将为5V)上的电容器的典型值是多少。  此外、3.3V 时的 VDDIO 电阻值是多少?  最后、在5V VLED 下、应将输出电流设置为(或接近) 20mA 的值是多少?

肌肉 Nerdz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好肌肉、
    该器件为恒定电流、因此如果输出电流为 VLED、则不会产生影响、有关电流设置、请参阅数据表第14页的第7.3.3.1节。
    该器件仅支持最大15mA 电流、因此无法在器件中实现20mA 电流。
    您是否会参考 EVM 用户指南了解其他组件的价值?
    如有任何问题、请让我讲、谢谢!
    夏季