This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:关于 VPOS 和 VNEG 的最大压摆率

Guru**** 2614385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710749/tps65132-about-maximum-slew-rate-of-vpos-and-vneg

器件型号:TPS65132

大家好、

 

我们想知道 TPS65132L/L0/T6在以下条件下的 VPOS 和 VNEG 的最大压摆率。

VPOS:由 I2C 从5.0V 至5.5V

VNEG:由 I2C 从-5.0V 至-5.5V

 

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanemaru、

    输出电压变化的压摆率将取决于特定应用中 VPOS 和 VNEG 的输出电容、但根据上电/断电数据表中的示波器图、VPOS 的压摆率通常约为30uS/V、VNEG 的压摆率通常为两倍 (约60uS/V)。 我们对此没有任何其他信息。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽城-圣、

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    Kanemaru