This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602-Q1:图23中需要二极管3、5和二极管4、6

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711590/tps92602-q1-the-need-of-diode-3-5-and-diode-4-6-at-figure-23

器件型号:TPS92602-Q1

尊敬的所有人:

数据表第28页的图23中的二极管3、5和二极管4、6有什么作用?

这些是必要的吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    D4和 D6是升压到电池转换器的功率二极管。 它们在拓扑中必不可少。
    D3和 D5用于加快开关 Mn_POWER1和 Mn_POWER2的关断周期。

    此致、