This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602-Q1:是否有过温度电流控制经验?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711596/tps92602-q1-is-there-experience-of-current-control-with-temperature

器件型号:TPS92602-Q1

尊敬的所有人:

是否有过随温度变化进行电流控制的经验?

我的客户问题温度。

为了防止器件周围发生过热、我的客户考虑使用热敏电阻进行电流控制、以将电流限制为过热。

如果您有使用热敏电阻的经验、您能否教我们如何使用此图和电路图?

或者、您能告诉我们如何设计以满足此要求吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件中有一个模拟调光引脚、即 ICTRL 引脚。 客户可以将此引脚与 NTC 热敏电阻配合使用以进行电流控制。 选择热敏电阻需要仔细计算。