This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53314:有关 TPS53314电流限制的问题

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711452/tps53314-a-questions-about-the-current-limit-for-tps53314

器件型号:TPS53314

您好,

 我们的客户希望确认低于 OCP 设置是否正常、因为数据表中没有最大电流范围和容差。

 您能帮助检查以下应用并给出评论吗?  谢谢。

----

下面是采用 TPS53314的1.8V 电源轨。 能否检查 OCP 设置是否正常?

VIN=12V

Vo = 1.8V

io.max=5.177A

OCP=6.7A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、
    TPS53314具有可调节过流限制设置。 您可以根据自己的需要进行设置(在合理范围内)。 6.7A 对于5.177的最大 IO 似乎是合理的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    非常感谢您的评论。