This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602-Q1:后缀的差异

Guru**** 2615205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711586/tps92602-q1-the-difference-of-suffix

器件型号:TPS92602-Q1

尊敬的所有人:

非后缀、后缀 A 和后缀 B 有何区别?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    后缀为的器件具有双感应电压、在整个范围内为300mV。 但我们现在没有选项。
    具有非后缀和 B 后缀的器件具有150mV 电流感测电压。 两者之间的区别在于、具有 B 后缀的器件旨在实现更强大的性能和更好的抗噪性能。 我们建议使用带 B 后缀的器件。

    此致、