This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:LMR14030

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, TPS254900-Q1, LM25141, LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711303/lmr14030-lmr14030

器件型号:LMR14030
主题中讨论的其他器件: TPS254900-Q1LM25141LMR33620

尊敬的先生:

我的客户正在寻找具有相似规格但更高效率的 LMR14030替代器件。

目标是让该降压转换器在12V 输入电压、5V 输出电压、1.5A 输出电流条件下以95%或以上的效率运行。

任何类型的降压转换器都可以。

此器件必须能够与 TPS254900-Q1 USB 端口控制器协同工作。

您能帮您推荐合适的器件吗?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ian、

    假设您需要在2.2MHz 下运行、我建议使用 LM25141等控制器。 这将使您能够最大限度地提高效率。 如果您愿意放弃一些效率、则有一些具有集成 FET 的同步降压转换器可产生比上述 LMR 器件更佳的效率、在2.2MHz 时不会达到95%。

    请告诉我是否设置了上述要求、如果设置了、控制器可能是实现最高效率的最佳选择。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    请尝试具有更高效率的 LMR33620、它可能满足您的要求。