尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 TPS65381A-Q1、并且有内部资源。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我想知道数据表图5-15中"VDD 5、VDD 3/5或 VDD 1过压条件"的状态图中 ENDRV 的工作情况。
根据描述、
ENDRV 在检测到异常后关闭一次、然后重新启动。
从错误中恢复后、是否需要再次将 ENABLE_DRV 位设置为1?
(在这种情况下、位错误位被清零?)
或者、如果 ENABLE_DRV 最初设置为1、因为它是在异常返回后设置的
即使如此、ENDRV 也会导通。
另一方面、在诊断模式下、如果 ENDRV 设置为 ON、即使出现 WD 异常、它也会在返回后自动从 OFF 切换到 ON。
在活动状态下会发生什么情况?
如果在检测到异常后转换到安全模式、是否可以防止 ENDRV 返回到 H?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一