This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317、LM78XX 内部电流/热限制的正确应用

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711064/correct-application-of-internal-current-thermal-limiting-of-lm317-lm78xx

主题中讨论的其他器件:LM317

对于以下原理图和有关使用 LM78XX LM317提供的内部保护的说明是否适用于电流限制、是否有任何人可以提供一些意见。  我是否不必担心来自 TLIM 的电流过 78xx 以短接/移除文本的基准偏置、或者它是否会在未油炸的情况下达到温度/电流限值时关闭? 数据表似乎没有提供类似的用法! 在仿真情况下、似乎很难不超过1.5A 芯片的最大电流以及为文本设置最大电流!

请参阅图片下方的文本。

稳压电源2181               

 

图 56.25.

如果流经文本的电流由于输出短路或负载故障而超过特定的最大值(Iext (max))、则 RLIM 上的电压达到0.7V 并打开 TLIM。 因此、Tlim 现在会传导电流、使其远离文本并流过稳压器。 这会强制发生热过载并关闭稳压器。 请记住、作为其设计的一部分、IC 电压稳压器电路在内部受到过热保护。 这样、外部导通晶体管就受到保护、免受过大电流的影响。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您所附图片中的文本是正确的。  RLIM 会限制流经应用程序中文本的电流。  当文本电流达到限值时、TLIM 将打开、并且额外的电流将流经 LM78xx、直到触发内部保护电路。

    当触发 LM78xx 的内部保护时、稳压器将减小流经其通流器件的电流。  这也会限制图片关闭文本中流经 Rext 的电流。

    我们的数据表系统示例中提供的公式将帮助您确定电阻器的大小。

    非常尊重、

    Ryan