This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:LMZM23601关闭时可安全驱动 VOUT?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711600/lmzm23601-safe-to-drive-vout-when-lmzm23601-is-off

器件型号:LMZM23601

我正在设计一个电路、其中 LMZM23601 (固定5V 版本)将是正常运行期间使用的主电源。

但是、在某些组装、测试或维修过程中、我们可能会提供外部5V 电源(可能是 USB)、以便为电路供电。  在这种情况下、如果主电源未通电、电路将处于低电流模式、因此不会超出外部5V 电源的电压。  

因此、我需要设计一个电路、在内部5V 电源或外部电源之间进行选择。  我希望它在打开时优先使用内部电源、并且仅在内部电源未通电时使用外部5V 电源。  但是、由于电路处于高电流消耗模式时内部电源通常会供电、因此我希望避免在内部+5V 电源的路径中放置一个二极管、以避免稳态运行期间的功率损耗。  外部电源的二极管是可以接受的。

那么、当 LMZM 器件关闭时、问题就变成了从外部+5V 电源驱动 VOUT 引脚是否安全的问题。  如果 VOUT 引脚被驱动至+5V、器件处于关闭状态时是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    如果 Vin 接地、Vout 上的外部电压会向后流动并损坏高侧 FET。 如果您不希望在 LMZM23601稳态运行期间出现二极管压降、我建议在输出电压和输入电压之间放置一个肖特基二极管。 当 Vin 关断且 Vout 被拉至5V 外部时、电流将不会流经高侧 FET。

    您是否已将 EN 连接到 VIN? 当您计划从外部为 Vout 供电时、此电路的唯一注意事项是将 EN 拉低。 这是因为、如果 EN 连接到 VIN 并将 Vout 供电到5V、则二极管压降可能足以高于 EN 阈值、并在测试/维修过程中再次打开器件。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy、

    感谢您的回复。

    现在、我更清楚地看到内部、我想我可以在 VIN 上放置一个肖特基二极管。 由于电流将更低、因此功率损耗将更小。 您是否看到了这方面的任何问题?

    BTW、如果 Vin 接地、您建议的设计似乎会通过肖特基二极管将大量电流从 Vout 传递到接地。 外部5V 电源没有大量电流可供使用(它只是一个颠簸的 USB 驱动器)、因此我无法这么做。

    -rON
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    除了压降之外、我在 Vin 上使用肖特基二极管没有任何问题。 Vin 上的肖特基二极管将阻止电流从 Vout 回流过高侧 FET。

    此致、
    Jimmy