This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:BQ24259无需电池即可工作

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711619/bq24259-bq24259-work-without-battery

器件型号:BQ24259

您好 TI 先生

我的项目有时不使用电池电源。

剂量 BQ24259在没有电池的情况下正常工作?

如果工作正常,为什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、

    我能否获得有关您的项目的更多详细信息? 如果电池深度放电、由于 NVDC 电源路径管理、系统将在没有电池电源的情况下打开。

    谢谢、

    Michael Emanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Terry、

    只要应用了输入源(壁式适配器、USB、直流电源等)、它就可以在没有电池的情况下工作。

    我之所以工作、是因为 NVDC (窄 VDC)充电架构、即使在电池电量耗尽/耗尽的情况下也能在充电的同时调节系统电压。

    有关更多详细信息、请参阅数据表中的第8.3.2.1节"窄 VDC 架构"。


    此致、
    Joel H