This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:通过直接命令解封器件

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711155/bq78350-r1-unsealing-the-device-by-direct-command

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQ40Z50BQ78350

您好!

我们正在开发基于 bq78350-R1的电池组、并准备和微调我们的定制生产软件。 自从我们最近处理 bq40z50以来、我们了解到、尽管返回的值含义不同、但有几条命令是相同的。

为了保持一定的一致性、我们已经在两个电池组中对相同的密封密钥进行了编程、 发送了一个包含以下数据的 BlockWrite 命令(0x44):35 00 18 15 12 28 23 93

尽管两个器件的 TechRefs 中以相同的方式描述了安全密钥命令、但我注意到 unseal 命令的工作方式不同:

在 bq40z50中、器件未密封将两个解除密封密钥写入0x00、其中: 首先写入0x1518、然后在短延迟后写入0x2812
在 bq78350中、器件按照不同的顺序写入0x00两个解开密钥: 首先是0x1815、然后是短延迟后的0x1228

如果我想保留相同的解封代码、我需要以不同的方式对密封密钥进行编程、尽管它们在您的文档中以相同的方式定义。

这是正确的吗? 或者文档中有错误?

提前感谢

Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pietro、

    文档中存在错误或文档不是很清楚。 我想在 bq78350 TRM 的第96页中、它尝试将安全密钥指定为小端字节序格式的例外、但这很令人困惑。

    最近已向文档所有者报告了此问题、应在 TRM 的下一修订版中进行修复。

    很抱歉、混淆了、
    Matt