This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570能否用于3节串联电池?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711227/bq25570-can-bq25570-work-for-3-battery-in-series

器件型号:BQ25570

大家好、

我的客户使用太阳能作为输入源、输入电压为2.5V、3节电池的输出为3.6V、每个电池为1.2V。 电池化学成分是镍氢电池。

我向客户推广 BQ25570、但发现它用于信号单元、因此我想知道它是否可以在客户应用中工作?

如果没有、您是否有任何低成本解决方案可以与我分享。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Betty、

    是的。 只要 VIN 保持低于 VBAT_OV、充电器就可以为多节电池充电。 单节电池注释仅指锂离子电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速回复。

    我还有一个问题是、当 V_store 高于 VBAT_OV 或电池充满时、哪个电源将为系统负载供电? 电池还是 V_store? 如数据表所示、当 V_store 高于 VABT_OV 时、器件将禁用升压器充电器。

    请转发您的回复。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSTORE 通过 P 沟道 MOSFET 连接到 VBAT。  即使 MOSFET 处于关断状态、MOSFET 体二极管也会钳制 VBAT=VSTORE-~0.6V。  VBAT_OV 设置实际上会设置 VSTORE 的最大电压。