This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:VC_IN 和 VC_OUT 设计

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711564/tps2373-vc_in-and-vc_out-design

器件型号:TPS2373

尊敬的团队:

我的客户对 TPS2373中的 VC_IN 和 VC_OUT 引脚有疑问。  VC 输入连接到辅助偏置电压源、建议为0-15V。 这意味着 TPS2373可以连接到0-15V 的适配器电源、对吧?

当 VC_IN 电压可用时、如何计算 VC_OUT? VC_OUT 是否随 VC_IN 而变化? 谢谢。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请参阅 TPS2373数据表的第7.3.7节。 在启动期间(浪涌之后)、VC_OUT 提供源自 VDD 的稳压电源、直到转换器电路有足够的电压从其自身的偏置绕组为 PWM 控制器供电(VC_IN 超过8.5V)。 此时、VC_OUT 和 VC_IN 之间的内部 FET 导通、这会导致它们具有相同的电压。 这称为高级启动。

    只要您的 VDD-RTN 低压适配器能够使偏置绕组高于8.5V、就可以使用高级启动(但使用较大的 VC_OUT)。

    有关适配器 ORing 的更多信息、请参阅数据表的第7.4.11节或参阅我们的应用手册:slva306a

    -Tom