This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:启动模式问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711620/ucc24612-startup-mode-question

器件型号:UCC24612

查看此 IC 产品说明书第11页的低侧典型电路、我不知道该器件是如何启动的。  在 FET 关闭的情况下、如何在 UCC24612的 VDD 和 VS 引脚之间产生电压?  VD 在启动期间是否像返回一样工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerrit、您好!

    感谢您了解 TI 的 UCC24612 SR 控制器。

    当 SR FET 关闭(启动时和极轻负载睡眠模式期间)时、FET 的固有"体二极管"充当整流器。  图13 (DS 的第11页)中 SR MOSFET 两端显示的二极管实际上是该 FET 的"体二极管"、因此表明二极管与 N 沟道 MOSFET 的标准符号是多余的。   实际上、当 SR FET 没有栅极驱动时、您可以想象只有二极管在那里、并且 MOSFET 和控制器"不可见"。

    当 Vout 在启动期间从0V 上升时、SR 控制器在其 VDD 和 VS 引脚之间接收功率。  VD 仅是电压感应输入、不承载电流。  一旦 VDD-VS 达到 UVLO 导通阈值(~4.5V)   、控制器就会向 SR FET 提供栅极驱动脉冲、并且不再通过其"体二极管"传导。   无论 SR 位于输出绕组的负桥臂或正桥臂内、这种情况都是如此。

    VS 引脚始终是控制器的"回路"、但也是 VDS 感应布置的一部分、因此 VS 应尽可能 靠近 FET 源极引脚进行连接、以最大程度地减小寄生电感、从而干扰精确的 VDS 关断阈值感应。   类似地、VD 应直接连接到 FET 漏极、以避免在往返 FET 的电流承载路径中包含任何杂散电感。

    我希望这可以澄清控制器和 SR FET 的运行。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复、Ulrich。 我对体二极管感到困惑、但我是在向后思考它。 返回引线中的二极管会对我执行此操作... 感谢您的完整解释。