This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133EVM-715-15V 充电测试

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709857/bq24133-bq24133evm-715-15v-charge-test

器件型号:BQ24133

大家好、

当充电器从恒定电流变为模式时、我测试充电器发现振荡

在422mSec >7A p-p 和174Hz 时达到恒定电压

我在 EVM 中进行更改:

R15=0.02

R18=32.4k

R32=22.1k

R9=37.4K

C23=33nF

 

可以消除该振荡

 

请参阅随附的图片

 

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shlomi:

    您能描述一下您的设置吗? 例如、您使用的是真实的电池吗? 您正在使用多少节串联电池? 您的电池是如何连接到 EVM 的? 此信息有助于开始解决问题。

    谢谢、

    Michael Emanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    我使用2个系列销售、您可以在我发送给您的附加文件上看到费用大幅减少。
    谢谢、
    Shlomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    您能否提供有关系统连接方式的更多信息、例如电池连接方式、您使用的寄存器设置、EVM 上安装的跳线等?

    谢谢、

    Michael Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    JP1在内部跳转至 TS (2至3)

    JP2打开

    JP3打开

    JP4打开

    JP5开路(2节电池)

    J2:

    PGND 通过40cm 24AWG 导线连接到(-)节锂离子电池

    VBAT 通过40cm 24AWG 导线连接到(+)电芯  

    VSYS 打开

     

    J1:

    PGND 100cm 20AWG 导线至 GND PS 源

    VIN 100cm 20AWG 电线连接 到+12V 直流电源

     

    板载更改

    R15=0.02
    R18=32.4k
    R32=22.1k
    R9=37.4K
    C23=33nF

     

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我错了、请纠正我的问题、但在 JP3断开时、您的 TTC 引脚处于悬空状态? 该引脚用于设置安全计时器和终端控制。 您是否驱动此引脚?

    谢谢、

    Michael Emanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    仅开路设置启用计时器和终止。

    因此不驱动该引脚。

    谢谢、

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然需要有关您设置的更多信息。 适配器到 EVM 和从 EVM 到电池的导线长度非常重要。 请提供有关您的设置的更多信息吗?

    谢谢、

    Michael Emanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    .j2:添加到单元格
    PGND 通过40cm 24AWG 导线连接到(-)节锂离子电池
    VBAT 通过40cm 24AWG 导线连接到(+)电芯
    VSYS 打开

    J1:连接到适配器
    PGND 100cm 20AWG 导线至 GND PS 源
    VIN 100cm 20AWG 电线连接到+12V 直流电源
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用什么作为充电器的输入?

    谢谢、

    Michael Emanuel