This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:具有反激功能的隔离式器件

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710649/tps23751-isolated-with-flyback

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件: PMP8812

您好!

客户希望其产品与 PoE LAN 输入隔离。

 采用反激式方法的 TPS23751是否是隔离式的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我是

    这是一个选择。 有什么输出功率规格? 我可以为他们推荐设计。

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    客户正在查看输出24V/1.25A。

    他们正在研究 PMP8812:    

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来是一个不错的选择。 如果您需要任何其他支持、请告诉我。 如果他们对睡眠模式功能不感兴趣、那么 TPS23751可与相同的设计搭配使用。

    最棒的
    Tom