This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:再充电阈值

Guru**** 2615225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704810/bq24259-recharge-threshold

器件型号:BQ24259

您好!  

我的客户在频繁充电和放电后发现电池起火(USB 连接充电达到100%、USB 断开一段时间、放电达到99%、然后再充电)。

1.但我不确定是否相关、理论上这种情况(频繁充电和放电)是否会导致电池起火?

对于我们的 BQ24259、我们可以将再充电阈值设置为低于 VBAT_REG、但我找不到 VBAT_REG、它是否由 BQ24259设置?

在数据表中、它显示了

电压放电至低于时的电压
再充电阈值(REG04[0])、器件会自动启动另一个充电周期。 充电完成后、
切换 CE 引脚或 REG01[5:4]将启动一个新的充电周期。

因此、如果电池初始电压高于再充电阈值(未完成完整的充电周期)、我们应该切换 CE 引脚以启动充电周期?

4.再充电抗尖峰脉冲时间意味着电压应在超过抗尖峰脉冲时间的时间内低于阈值、否则再充电将不会开始、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Howard、

    1.电池充电和放电不应影响电池的安全。 更重要的是、您的客户是否以建议的充电和放电率进行充电和放电、是否在适当的充电和放电温度范围内进行充电和放电、以及确保充电和放电时不存在过压或欠压情况。

    如果您的客户已经验证了所有这些物品、但火灾仍然发生、那么我开始指出电池制造/质量。

    2. VBAT_REG 与 I2C 寄存器 REG04中的 VREG 位相同。 默认情况下、这是4.208 +/-精度容差、但客户可以更改。 REG04[0]可设置为1或0、以将再充电阈值设置为低于 VREG 300mV 或100mV。 默认值为100mV。

    3.这里有几个需要考虑的问题。 如果您插入的电池高于再充电阈值并且充电器已启用(/CE 低电平或寄存器位已设置)、则它将正常充电。 如果您插入的电池高于稳压电压并且充电器已启用、bq24259会终止充电、则用户可以等待电池电量耗尽至低于再充电阈值、以自动重新启动充电周期、 或者手动切换/CE 引脚或寄存器位以重新启动充电周期。

    4、正确。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、

    谢谢你。

    3.这里有几个需要考虑的问题。 如果您插入的电池高于再充电阈值并且充电器已启用(/CE 低电平或寄存器位已设置)、则它将正常充电。 如果您插入的电池高于稳压电压并且充电器已启用、bq24259  会终止充电、则用户可以等待电池电量耗尽至低于再充电阈值、以自动重新启动充电周期、 或者手动切换/CE 引脚或寄存器位以重新启动充电周期。

    此外、为什么我们的充电器具有充电阈值、因为频繁充电和放电不会损害电池?

    当您在上面提到启用时、它是否禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Howard、

    电池供应商通常具有充电终止电流规格、旨在在进入电池的电流达到该阈值时禁用充电。 一旦充电终止、充电器将不会将更多电流推入电池、直到达到某个阈值。 如果没有再充电阈值、则极少甚至不会产生迟滞、终端可能会受到影响。 因此、我们添加了再充电阈值、以便在恢复电荷和终止电荷之间提供一些余量。

    另请注意、频繁充电和放电最终会导致电池容量降低。

    不是、我意味着已启用。 当充电被禁用时、没有终止或者再充电。


    此致、
    Joel H