This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:电感器值选择

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175-Q1, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711350/lm5175-q1-inductor-value-selection

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5175

您好!  

我的一位客户计划在 LED 驱动器应用中使用 LM5175-Q1。 规格如下所示。  

输入:8-18V、  

输出:1A 恒定 LED 电流、正向电压约为36V。  

但在某些情况下、某些 LED 可能会短路、其中输出可以是1A 恒定电流、正向电压大约为15V。  

有关电感器选择、请参阅数据表中的以下说明。  

------------------

电感器选择基于降压和升压运行模式的考虑。 对于降压模式、电感器选择基于将最大输入电压下的峰峰值电流纹波 ΔIL 限制为最大电感器电流的~40%。 降压模式的目标电感为:在数据表的公式(13)中给出。 对于升压模式、电感器选择基于将最小输入电压下的峰峰值电流纹波 ΔIL 限制为最大电感器电流的~40%。 升压模式的目标电感如数据表的公式(14)所示。  

在该特定应用中、降压电感更大。 选择更大的电感可减小纹波电流、但也会增大电感器的尺寸。 较大的电感器还会将右半平面零点移至较低的频率、从而降低转换器可实现的带宽。 因此、应根据应用要求做出明智的折衷。

----------------

但在上述用例中、输出也可能会因 LED 条件而异。 因此、需要根据以下三种情况选择优化的值。  

1) 1)始终升压模式。 (8V 输入时为36V、1A 输出)  

2) 2)升压模式。 (输入电压为8V 时、输出电压为15V、1A)  

3)降压模式(18V 输入时为15V、1A 输出)  

TI 参考设计之一 PMP10592具有相似规格的电感器,规格为15uH,14A。 此设计中电感器的额定电流非常高。  

我还创建了两个具有以下规格的 WEBENCH 设计。 电感器的值为18uH、7.5A (40V、1A 外壳)和10uH、3.2A (15V、1A 外壳)。 我可以继续进行18uH、7.5A 额定值吗? 或者、我是否必须选择与 PMP10592相似的较高电流额定值?

LM5175QPWPRQ1 8.0V-18.0V 至40.0V @ 1.0A。  

可以使用超链接 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=98455EC7A75890EF 访问该链接

LM5175QPWPRQ1 8.0V-18.0V 至15.00V @ 1.0A
可以使用超链接 https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=586D7387808A0D4C 访问该链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、

    请参阅以下链接中的在线 LM5175快速入门计算器工具、以帮助进行设计。

    www.ti.com/.../lm5175quickstart-calc

    我为您的输入电压和输出电压插入了电源、对于40V 输出、您的7.5A 电感器将无法支持满负载。 如果您选择18uH、CS 检测电阻为15m Ω、则需要选择能够支持约11A 峰值的电感器。

    希望这能澄清。

    谢谢、
    Youhao