This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3481:LM3481 PSPICE SEPIC 仿真问题:输出电压不正确

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711173/tina-spice-lm3481-lm3481-pspice-sepic-simulated-issue-output-voltage-is-not-right

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

下面是我的客户使用 LM3481瞬态模型构建的 PSPICE Sepic 电路、该模型可从 TI.com 下载、问题是仿真输出不正确、FB 电压也不是1.275V (内部 Vref=1.275V)。 您能否帮助查看以下电路或在 PSPICE 中运行该电路以查看电路是否正常工作? 我们是否有任何可供下载的 PSPICE Sepic 在线电路? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    原理图上没有明显的错误。 在我们让建模组帮助调试之前、您能否让客户展示一些关键波形? 我希望在启动期间看到以下内容:

    (1) VIN、VCC、DR、Isen
    (2) VIN、VOUT、FB、COMP

    谢谢、
    Youhao