This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:分类失败、无法进行 Sifos 测试

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708677/tps2388-classification-failed-whild-sifos-test

器件型号:TPS2388

您好!

对于上一期:

在将 Sifos 测试 仪器用作"正常"PD 器  件时、TPS2388可以将其识别为4类 PD 并提供电源。

但是、当使用 Sifos 测试 仪器作为"Sifos 测试" PD 器  件时、TPS2388只能将其识别为0类 PD、并显示以下报告。

(BTW 如果 由 TPS2388EVM 进行测试、则报告是相同的)

在 PSE 输出端添加电容器(TPS2388EVM 上为 C3/C4/C5/C6)后、该问题已得到解决、为什么这可以解决该问题? 您能帮您解释一下吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    我有一些问题要与您澄清。  谢谢。  

    1. 在测试电路板时、您是如何运行软件的? 您是否编写了自己的软件?
    2.  当您说"BTW 如果 TPS2388EVM 进行测试、报告是相同的"时、您是否意味着我们的 EVM 在"Mark_lim"上出现了相同的故障? 我们已经测试了 EVM、它通过了100%测试。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    1.很抱歉、我不确定 SW 器件、因为 RD 辞职。
    2.是的,报告显示在同一项目上失败。

    由於区域发展中心已辞职,问题已得到解决,所以我只想知道,该上限可以解决哪类问题。
    或者、您对 CAP 有什么经验吗? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chentsu、

    请检查您如何使用 EVM 运行软件。 我们使用 MSP430参考代码(www.ti.com/.../toolssoftware) 和 GUI 运行 EVM (请单击"Enable Sifos Test Mode")、所有这些都通过了 sifos 测试。 电容器位于栅极的控制环路中、因此它对系统的稳定性很重要。 谢谢。

    此致、

    一分钱