This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求替代解决方案来替换 AZ7027RTRE1

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3711, TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711403/asking-for-the-alt-solution-to-replace-az7027rtre1

主题中讨论的其他器件:TPS3711TPS3710

大家好、
我们是否有替代方案。 替换 AZ7027RTRE1的解决方案?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    TPS3710 (VDD 高达18V)和 TPS3711 (VDD 高达36V)是我们出色的宽输入电压检测器。

    如果这些器件不符合要求、请提供反馈。 谢谢!

    Michael