This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28700:UCC28700

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710601/webench-tools-ucc28700-ucc28700

器件型号:UCC28700

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我对 UCC28700/701/7022/703数据表第20页第9.2.2.7节中的公式有几个问题、如下所示。

1) 1) 如何确定 Fmax?

2) 2) TR 1us 还是2us?  

我看到讨论了假设谐振频率为500kHz、因此1/2的 DCM 谐振周期或1us。  由于我不清楚这一点、因此 Tr 可能是 DCM 谐振周期、公式会将这一值除以一半(tR/2 x fmax)

非常感谢!

Jim Newlon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    此控制器的最大开关频率为130kHz。 TR 是 DCM 期间的谐振频率(假设为500kHz)。

    最棒的
    Emily
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emily、

    我认为这是不对的。  将其代入方程式中、您得到1 -(500k / 2 x 130k)- 0.425、这是一个负数。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    因此、由于 TR 实际将以秒为单位进行测量(尽管在上面提供、假设以 kHz 为单位)、并且 fmax 需要以类似的方式进行乘法、因此在这里需要进行一些转换。 实际公式将如下所示:

    Dmax = 1 -(((1 / 500k)/ 2)*(1 / 130k))- 0.425 = 0.575

    请告诉我这是否仍然令人困惑!

    最棒的
    Emily
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emily、

    非常感谢。  这给了我们很大的帮助!  我现在完全理解了!  做得好!

    Jim