This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:BQ2970 IC 系列的最大充电电流和放电电流是多少?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709839/bq2970-what-is-the-maximum-charge-current-and-discharge-current-of-bq2970-ic-series

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ2980

我使用"BQ29700DSER" IC 来保护2节锂离子电池。 根据数据表、过放电电流阈值为0.1V、过充电电流阈值为-0.1V

我想从电流的角度了解这些电压阈值。  请解释如何了解 IC 支持的最大充电电流和放电电流。

我要附上数据表供您参考。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2970.pdf

如果我不清楚,请告诉我,请在这方面帮助我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Saiteja
    该器件使用 FET 和 FET 的 Rdson 上的压降来确定电流。 因此、从本质上讲、您选择的 FET 将决定电流阈值。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    感谢您的回答。
    对于"BQ29700DSER" IC、过放电电流阈值(0.1V)和过充电电流阈值(-0.1V)的值是相同的。 根据上述理论、最大充电电流和最大放电电流是相同的。
    我无法使用"BQ29700DSER" IC 设计出具有不同最大充电电流限制和最大放电电流限制的保护电路?

    正在等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saiteja、

    然后、您必须选择不同类型的器件。 请参阅下表:

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oynx、  

     感谢您的回复。

    通常  、FET 的 Ron 会因工作电压、温度等外部因素而异。 请您注意 、Ron 在哪些条件下选择?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saiteja、

    但会有最大和最小 Rdson、对吧? 您必须选择一个具有相对恒定 Rdson 且随温度变化极小的良好 FET、然后在进行计算时为温度和栅极电压导致的这些变化留出空间。 如果这对您不起作用、我建议考虑使用感应电阻器代替 FET 上的压降的 bq2980。
    谢谢
    Onyx