This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:在使用期间以最短的放电休息时间更新 RA

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711219/bq27421-g1-ra-update-during-usage-with-minimal-discharged-rest-time

器件型号:BQ27421-G1

您好!

我有一位客户正在测试 BQ27421-G1的最后阶段、他们担心设备在充电/放电周期之间的放电休息时间很短 (<10分钟)。 该器件应定期在充满电和完全放电之间交替、以提供完整的充电/放电周期。 他们能够在电池上充分执行学习周期、但在正常运行期间、这些休息时间不可用。 当电池开始老化时、更新 RA 表是否会出现此问题?

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    在放电期间、电阻表将会更新。 但是、问题在于 Qmax 更新、这需要休息时间。 该监测计具有称为快速 Qmax 的功能、无需休息时间。 这一功能是针对您的应用实施的。 您只需确保监测计充满电并完全放电即可。 有关快速 Qmax 的更多详细信息、请参阅监测计的 TRM。

    谢谢
    Onyx