This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659039-Q1:BOOT0/1 RESET_OUT

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710085/tps659039-q1-boot0-1-reset_out

器件型号:TPS659039-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA2X5777BXGABC

大家好、

您能否帮助解释 boot1=0和 boot=1之间的区别? 对系统的影响是什么? 谢谢、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    BOOT1=0和 BOOT1=1之间的差异是 RESET_OUT 信号的行为方式。 如果 boot1=0、一旦电源序列完成、RESET_OUT 引脚将变为高逻辑电平。 如果 boot1=1、RESET_OUT 信号将在进入高逻辑电平之前切换。 此切换旨在解决 DRA74x、DRA75x、TDA2x 和 AM572x 处理器的处理器勘误表(i842项)。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们已经调整了 TPS659038的 BOOT0配置、但 SOC 的 RSTOUTN 引脚似乎也具有类似的异常输出。  

    这两者是否相关? SOC 端子输出 RSTOUTN 信号是否正常?

    TPS659038 PIN_G6 (RESET_OUT 信号:黄色线路)VS TDA2 (DRA74*) PIN_F23 (RSTOUTN 信号:蓝色线路) 如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BOOT1=0/1控制 PMIC 上的 RESET_OUT 的行为。 BOOT0=0/1不影响 RESET_OUT 行为。

    您能否澄清您的问题?

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 SOC 和 PMIC 之间建立了连接、如下所示:
    SoC 器件型号:X5777BXGABC
    PMIC 器件型号:O9039A387IZWSRQ1

    问题的原因是 SOC 上电输出的 RSTOUTn 波形异常、测量 PMIC 的 RESET_OUT 输出具有类似的异常波形。
    如上所述、我们已通过引导配置调整了 PMIC 的 RESET_OUT 输出(图中的蓝色波形)、但 SOC 上电输出的 RSTOUTn 波形仍然异常(图中的黄色波形)。


    现在、我们必须继续调查 RSTOUTn 波形异常的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关 PORz 和 RSTOUTn 之间的关系、请查看处理器数据手册。 我不清楚这里有什么异常。

    谢谢、
    纳斯塔莎