This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV759P:负载瞬态响应曲线

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV759P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711488/tlv759p-load-transient-response-curve

器件型号:TLV759P

您好!

我正在搜索 TLV759P 规格、并了解该器件可提供快速线路和负载瞬态性能。

您是否有0 -> 1A 范围内的任何负载瞬态性能测量曲线? 请提供建议。

谢谢、

Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    此器件仍处于预览阶段、且随当前 数据表发布的数据有限。 一旦达到 RTM、我们将在最终数据表中看到负载瞬态曲线。 我在初始评估期间收集了一些曲线、可以将这些曲线分享给大家。

    以下是该器件在以下条件下的负载瞬态性能:

    Vin = 3.8V、Vout = 3.3V、电流上升/下降压摆率1A/us、从1mA -> 1A、Cin = Cout = 1uF

    此致、

    Jason Song