This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715:绝对最大功率耗散限制。

Guru**** 2588395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711578/tps715-abs-max-power-dissipation-limitation

器件型号:TPS715

大家好、团队、

我的客户打算在24V 至5V_20mA 范围内使用 TPS715、它的功率损耗为0.38W、因为 TPS715是 SC70封装、您能不能判断 SC70封装的0.38W 是否正常? 还是不推荐? 在室温为25°C 的情况下、Tj 看起来是什么样的? 在客户使用热条件进行实际测试之前、是否可以预测热条件?

谢谢、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    虽然布局确实会影响热性能、但我们可以根据热性能信息表中提供的信息来估算热性能。

    在0.38W、使用253.8 C/W 的 Thetaja、我们估计结温将比环境温度高96.4 C。  虽然121.4 C 确实接近 TPS715的125 C 额定值、但您仍处于工作温度范围内。

    由于您有足够的余量、因此为热性能增加一点余量的一种简单方法是在 LDO 之前串联一个电阻器。  该电阻器将有助于散热、从而使 LDO 能够在较低的结温下运行。

    非常尊重、

    Ryan