This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A/ADC_满量程电流分流电阻器和 LSB 寄存器值

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711118/bq25703a-bq25703a-adc_-fullscale-current-shunt-resistors-and-lsb-register-values

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703

您好!

我将 BQ25703用于低电流太阳能应用、对于使用更大的电流分流器和更改增益值有几个问题:

1) 1)在 ADCOption()寄存器中将 ADC_FULLSCALE 更改为2.04V 时,所有 ADC 寄存器的所有 LSB 值是否都受影响(2/3是原始数据表值),还是仅影响 PSYS 和 CMPIN 寄存器?

2) 2)更改此 ADC_fullScale 是否会影响任何非 ADC 寄存器的分辨率,如 MinSystemVoltage()和 IIN_HOST()?

3) 3)将 IADT 放大器比率从20倍增加到40倍是否也会使 ADCIIN ()、IIN_HOST()和 IIN_DPM()寄存器的分辨率加倍?

4) 4)使用20m Ω 电荷分流电阻器(RSR)是否会使 ChargeCurrent ()和 ADCIBAT ()寄存器的分辨率加倍?

5) 5)与上一个问题相关、使用20m Ω 输入电流分流器(RAC)是否会使 ADCIIN ()、IIN_HOST()和 IIN_DPM()寄存器的分辨率加倍?

很抱歉、有很多问题、但数据表对于更改这些增益和分流值的影响并不是非常清楚。 提前感谢、

-Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishao,í a
    1、如果 ADC_FULLSCALE 被设定为2.04V、所有 ADC 寄存器的所有 LSB 值都遵循这个变化。
    2. ADC 是一种电压测量,不能更改 MinSystemVoltage()和 IIN_HOST()分辨率。
    3. 20x 至40x 的 IADT 放大器比率与 ADC 分辨率无关。
    4、ADC 是电压测量、不能改变 VSRP-SRN 结果和分辨率。
    5. ADC 是一种电压测量,不能改变 Vacp-acn 结果和分辨率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢后续行动。 我应该澄清我的意图:

    由于我们的系统处理的电池充电电流、放电电流和适配器输入电流相对较低、因此我想查看是否可以提高电流感应分辨率、从而确认它将减小感应范围。 我认为以下问题可能更有意义:

    1) 1)通过使用20m Ω 输入电流分流器(RAC)并将 IADPT_GAIN 更改为40x、IIN_HOST()和 IIN_DPM()寄存器是否具有12.5mA LSB 分辨率?

    2) 2)通过使用20m Ω 输入电流分流器(RAC)并将 ADC_fullScale 更改为2.04V、ADCIIN ()寄存器是否具有~16.6mA LSB 分辨率?

    3) 3)通过使用20m Ω 电池电流分流器(RSR)、PROCHOTOption0 ()中的 IDCHG_VTH 位是否具有256mA LSB 分辨率?

    4) 4)通过使用20m Ω 电池电流分流器(RSR)并将 ADC_fullScale 更改为2.04V、ADC ICHG ()和 IDCHG ()寄存器是否会分别具有~21.3mA 和~85.3mA 的 LSB 分辨率?  

    谢谢! -Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊沙安

     1.40x IADPT_GAIN 不能更改 IIN_HOST()和 IIN_DPM()增益。 如果原始 IIN_HOST()和 IIN_DPM()分辨率为50mA。 20m Ω RAC 可实现25mA 的分辨率。

    2.在10 m Ω RAC 和 3.06V ADC 刻度范围内,ADCIIN()分辨率为50mA。 如果使用20m Ω RAC 和3.06V ADC 刻度范围,则 ADCIIN()分辨率为25mA。 如果使用20m Ω RAC 和2.04V ADC 刻度范围,则 ADCIIN()分辨率为16.7mA。

    通过使用20m Ω 电池电流分流器(RSR)、PROCHOTOption0 ()中的 IDCHG_VTH 位具有256mA LSB 分辨率。

    4)通过使用20m Ω 电池电流分流器(RSR)并将 ADC_fullScale 更改为2.04V、ADC ICHG ()和 IDCHG ()寄存器分别具有~21.3mA 和~85.3mA 的 LSB 分辨率。