This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS782:替代产品

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711164/tps782-replacement

器件型号:TPS782
主题中讨论的其他器件:TPS780

您好!

TPS78233存在库存问题、我可以改用 TPS78033xxx 吗?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您可以使用 TPS780作为替代产品、但请记住、为了获得3.3V 输出、必须将引脚4设置为高电平而不是 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的重播。

    根据我对数据表的理解、必须将引脚4设置为低电平才能获得 V-HIGH (在我的示例中为3.3V)

    我是否错过了什么?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    你是对的。 我将 Vout 高电平错误分配给引脚设置。