This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600D:BQ25600D 的软启动

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25600D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707421/bq25600d-soft-start-of-bq25600d

器件型号:BQ25600D

你(们)好

我对 BQ25600D 的软启动功能有两个问题。
只要我阅读数据表、我就认为 BQ25600D 具有有关 VBUS 的软启动功能。
但我没有找到有关软启动时间的描述。
1.软启动时间是否有具体值?
2. BQ25600D 是否具有有关 VBUT 的软启动功能?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yokata-San:

    内置了软启动。 软启动时间取决于输出电容器。

    当系统电源轨斜升时、此器件提供软启动。 当系统电源轨低于2.2V 时、即为输入

    电流被限制在200mA 或 IINDPM 寄存器设置中的较低值。 当系统升至2.2V 以上后

    器件将输入电流限制为 IINDPM 寄存器设置的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hon-San

    感谢您提供信息。
     如果您有有关 VBAT 的软启动时间参考数据?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三:

    我们不需要 BAT 上的软启动、因为根据电池电压、充电电流受到很好的控制。 充电电流可以是涓流充电(电池短路时)、预充电(电池电压低于预充电阈值)和快速充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hon-San

    很抱歉打扰了您、但让我问您更多有关 VBAT 软启动的问题
    如果在连接电池时未对连接的 VBAT 端子的电容器进行充电、  
    是否有可防止浪涌电流的电路?

    此致、
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三:

    为了实现环路稳定性、我们建议在 BAT 引脚上使用4.7uF 电容。 如果环路得到良好补偿、充电器电流将永远不会超过包括启动在内的设定充电电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hon-San

    感谢您提供信息。
    很抱歉、我的理解是错误的。
    我的客户担心电池作为附加文档连接时从电池到系统的浪涌电流。
    BQ25600D 中是否有保护浪涌电流的功能或方法?

    e2e.ti.com/.../BQ25600D.pdf

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三:

    没关系。 这是一个新问题。 我们没有从 BAT 到 SYS 的软启动。 我们不希望经常插入和拔出电池。 当电池插入时、如果 VSYS 上没有高电容、则浪涌电流应该是可以容忍的。

    此致、