This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:bq76PL455如何与 MCU 通信?

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709280/bq76pl455a-how-bq76pl455-communicate-to-mcu

器件型号:BQ76PL455A

尊敬的先生/女士

客户样片板被退回、我想连接到 TI 的软件测试、但我无法连接。
Q1:使用演示板时、为什么要连接 SW2 (1打开、2关闭)以与计算机通信(例如附件 DSC_1178.JPG)。 SW2 (1关闭、2打开)无法连接(例如附件 DSC_1179.JPG)?

Q2:是否有必要将此电路放在电路板上、或选择电路板上的其中一种模式、以便能够正常运行? 如果客户电路板上没有此类线路、会产生什么影响?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,
    455A-Q 命令2个差分通信链路在采用堆栈配置的 IC 之间传输信号(不使用 UART)。 因此、基本器件将差分信号转换为单端信号。 话虽如此,使用 UART (单端)通信协议命令从主机与455A-Q1进行通信。 SLUSC51C 文档中提供了详细信息以供参考。
    因此在 EVM 上、按照丝网分类帐:-使用 GUI 时、使样本翻转为基础器件上的"单个"、而在堆栈器件上、将其翻转为" diff "。

    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vish、
    我与我的客户核实他们是否解决了通信问题。 感谢您的热情支持。
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。