This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:卷绕电流纹波

Guru**** 2924470 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709163/lm3409hv-iled-current-ripple

器件型号:LM3409HV

尊敬的 TI 成员:

我们的客户使用 LM3409HV 设计和电路、如下所示:

当 Vin = 60V 时、波形看起来不错。

通道1 ILED

通道2软件

图1.

但是、当我们将输入电压更改为65V 时、电流纹波看起来异常、

最后 、我们在输出端添加2.2uF 电容、电流纹波  恢复为图1。

通道1 ILED

通道2软件

图2.

我 有3个问题。

1 Vin 是否会影响 ILED 纹波?

由于 Toff 是固定的、因此 IL 峰-峰值不能更改、我认为如果 IL 不变、电流纹波也不会改变。

#2为什么更改 VIN 会导致 ILED 电流纹波异常?

#3 为什么我们添加输出电容器可以改善 异常 ILED 纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    我有几个问题:

    您是否正在使用 Iadj、如果是、它处于什么级别?

    输出电压和 LED 电流是多少?

    误差放大器是一种斩波开关输入极性、可使"平均电流"设定点更加精确。  当电流纹波较小时、这将与上面的波形类似。  添加电容器会使电流纹波变得平滑、您能否测量流入电容器和 LED 的电流以查看其是否看起来相同?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开