This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请告诉我用于 Altera FPGA 的任何 PMIC、10CX220YF780I6G 吗?

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710387/could-you-please-tell-me-any-pmic-for-altera-fpga-10cx220yf780i6g

主题中讨论的其他器件:LP8758-E0

大家好、

 我的一位客户正在寻找任何 TI PMIC 可用于 Altera FPGA、 10CX220YF780I6G 用于其新产品。

  Altera FPGA、 10CX220YF780I6G

 Altera 网页

https://www.altera.com/products/fpga/cyclone-series/cyclone-10/cyclone-10-gx/overview.html

 Digi-Key 网站中的器件页面

https://www.digikey.com/product-detail/en/intel-fpgas-altera/10CX220YF780I6G/544-3436-ND/7593617

 产品概述

https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/hb/cyclone-10/c10gx-51001.pdf

 数据表

https://www.altera.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/hb/cyclone-10/c10gx-51002.pdf

 请告诉我用于 Altera FPGA 的任何 PMIC、10CX220YF780I6G 吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、
    如果 VIN 介于3V 至5.5V 之间、我们的 LP8758-E0是 Altera FPGA 10CX220YF780I6G 的理想 PMIC。 如果您有更多问题、请告知我们。

    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil -San、

    很抱歉打断您。

    我对 LP8758-E0有一个问题。

    *根据以下文档、默认输出电压如下所示。

    http://www.ti.com/lit/an/snva737/snva737.pdf

    降压0:1V

    降压1:2.5V

    降压2:1.2V

    降压3:1.8V

    实际上、Cyclone 10 需要1.2V 和2.5V。 但是 、在我的案例中、也需要3.3V 电压。

    根据数据表、可订购器件仅为一个。  我认为这意味着 TI 只有 一个 OTP 模型。

    如果用户需要3.3V 电压,我们应该如何 响应?

    (需要生成自定义 OTP?)

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果3.3V 必须在没有 I2C 通信的情况下存在、则需要新的定制 OTP 版本。 您可以联系当地销售人员以了解有关生成新 OTP 版本的更多详细信息。

    谢谢!

    Phil