This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:bq76PL455A-Q1始终断电

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711354/bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1-lost-always-power-on

器件型号:BQ76PL455A-Q1

你(们)好

在车辆测试过程中、客户发现 BQ76PL455A-Q1的5V 电压消失了。 原理图显示、VP 的 NPN 耐受电压仅为80V、我们建议使用150V。客户想知道80V 是否会对功能造成致命影响。 为什么必须使用150V'?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 建议增大 NPN 的耐受电压、这就是 NPN 未受损但 BQ76PL455损坏的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、
    由于电感反冲、堆栈顶部的飞行速高达2X-3X。 因此、谨慎地在16节串联电池应用中使用150V 电压。