This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:插接适配器时系统可用的电压

Guru**** 2613935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711253/bq24610-voltage-available-at-system-when-adapter-is-pluged-in

器件型号:BQ24610

您好!

1.您能解释一下通过适配器供电时如何获得 IC 的 VCC 吗? 因为 FET 的栅极被拉至高电平、FET 会关断?  

此外、当通过适配器供电时、系统点会获得什么电压、电池充电时会产生什么电流?

请尽快提出建议。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、
    如数据表中的应用图所示、VCC 通过 FET Q1直接连接到适配器。 VCC 连接到2个背靠背 PFET 的源极、但 GATE 由 ACDRV 驱动。 ACDRV 引脚在内部设置为 VCC-6V、以打开 FET。 请参阅数据表中的第9.3.8节"系统功率选择器"。
    2.系统直接连接到适配器,如应用图所示。 提供的电流取决于输入电流限制、系统负载和充电电流。 有关 DPM 的详细说明以及如何配置这些限制、请参阅第9.3.3节"输入适配器电流调节"。