This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:TPS1H100-Q1外部电流限制精度

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711553/tps1h100-q1-tps1h100-q1-external-current-limit-accuracy

器件型号:TPS1H100-Q1

团队、

第7页的脚注是什么意思?

如果将电流限制设置为1A、则上述精度定义为1.5A?

谢谢、
尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这意味着、在设置为1A 电流限制时进行调节之前、峰值电流可达到1.5A。

    此致