This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要6个电池充电器乳液

Guru**** 2589255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711575/i-need-6-cell-charger-sulotion

主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ24610

您好,

我的项目需要带 系统电源选择器的6节锂离子电池充电器、充电器电压为25.2V、充电器电流为2A、输入电压为24V、您能 给我一个评价吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、

    24V 输入电压和25.2V 充电电压要求使用降压/升压充电器。 我们没有如此高的电压降压/升压充电器。
    BTW、BQ25713是我们最新的降压/升压充电器、可为电池充电高达19.2V。 BQ24610降压充电器可为电池充电至25.2V。