This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:TPS22918过流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22918, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710689/tps22918-tps22918-over-current

器件型号:TPS22918
主题中讨论的其他器件: TPS22810

您好、先生:

不带过流说明的 TPS22918数据表过流功能、

当发生过流时、器件会将额定电流导出到热关断??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hermes、

    TPS22918器件不具有热关断功能。 系统设计需要考虑将电流保持在绝对最大值以下。 请注意、TPS22810与 TPS22918类似、但具有不同的电压范围(2.7V-18V)、在保持所有其他特性的同时、确实具有热关断功能。

    谢谢。