This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:读取写入的数据比较失败

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQSTUDIO, BQ76940, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709395/bq76940evm-a-read-of-data-written-failed-comparison

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ76940BQ78350BQ78350-R1

我有一个 bq76940EVM、我正尝试使用它来监控电池组。 当我尝试更改 AFE 单元格映射时、我收到错误"A read of data written comparation"。 我使用的是与评估软件配合使用并显示所有电池电压的 EV2300。 但是、当我使用 bqStudio 时、只显示一个电池电压。 每当我尝试写入数据存储器时、都会出现此错误。  

我还尝试更改我的电池化学成分、并得到错误"1470"。  我目前正在运行固件版本0x0006和硬件版本0xAA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、
    默认电池配置为3节电池。 您将需要为这3节电池供电、并在电量监测计可能允许进行任何更新之前显示电压。 您可能已向电路板施加足够的电压、但如果电路板看不到电池电压、则不允许进行更新。 请参阅 bq76940EVM 用户指南、当然也可以参阅有关连接电池的 bq76940数据表部分。 从电源和板载电池仿真器开始、应该比直接连接电池容易得多。
    显示3节电池电压后、我们建议更新固件。 版本0x0103是当前生产固件、可从 bq76930-R1产品文件夹获取。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在一个点上显示了三个单元格、我尝试按照用户手册将该数字更改为15、我无法写入数据存储器。 评估软件可以看到全部15个电压、它们都是相同的值、因此我知道电路板可以看到它们、但 bqstudio 不允许我更改 afe 电池节数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、
    如果 bq76940评估软件显示所有电池的电池电压、则可能连接良好。 请勿尝试同时运行两个软件或使用监测计运行 bq76940软件。
    您不会指示 AFE 单元格映射的值、而是指示1个单元格、因此它可能为0x0001。 在这种情况下、ADC 将不允许单个电池的高电平值满足数据闪存写入值。 您将被锁定、无法更改配置、需要重新编程固件。 在网站上查找 bq78350-R1的固件文件并对器件进行编程。 编程后重启 bqStudio、然后设置参数。 在对 bq78350进行编程、配置或运行时、请确保 bq76940软件未运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试下载 bq78350-R1的固件、我收到"网关防病毒警报"、无法下载。 我尝试在多台计算机上执行此操作。 这是我的终端还是您的终端上的问题? 是否可以将固件通过电子邮件直接发送给我?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、
    下载时没有任何问题、可能已修复或已打开或已结束 下载页面上有一个链接、可获取帮助。 我不允许通过电子邮件发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、
    几天以来,我没有听到你的声音。 我希望下载人员能够或能够为您提供帮助、有时 Web 内容需要时间。 我现在将关闭它。