This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:EDVx 详细信息

Guru**** 2613935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708991/bq78350-edvx-details

器件型号:BQ78350

团队、

EDV2、EDV1和 EDV0是电压点、由 IC 针对 CEDV 计算出 SOC7%、SOC3%和 SOC0%。

这些电压点取决于放电期间的温度和电流、是否正确?

当电池老化时、我们是否应该预期 EDV2、EDV1和 EDV0在相同的电流和温度下比新电池低?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、
    是的、CEDV 点基于电流和温度。
    随着电池老化、预期的阻抗会增加。 CEDV 算法具有老化的老化系数、但通常保持为0。 在线工具不接受旧数据来确定此系数。 该工具将以相同的方式计算每个周期、精度将随时间的变化而降低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们在整个过程中始终使用恒定电流和温度、那么这只是一个后续问题

    在许多周期中、预期的 EDV2随着电池老化而增加。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Melvin、
    随着电池老化、其阻抗预计会增加。 在使用寿命内使用恒定电流和温度将在相同条件下降低电压。 由于监测计不会随着老化调整 EDV2、因此会随着电池组的老化而低估容量。