This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350 isn#39;t accure.

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707458/bq78350-bq78350-isn-t-accurate

器件型号:BQ78350

大家好、

我的客户现在正在使用 BQ78350、发现电流未达到阈值、但 SOC 认为它是100%。

阈值为1.62A、 软件阈值为默认250mA。

请帮您检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    为了帮助了解发生的情况、请附加设置(gg.csv 文件)和包含所有正常参数的意外行为日志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    我没有听到您的声音、希望您一定已经解决了这个问题。 我将关闭该线程。