This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:OR-ing 连接解决方案

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711487/tps27081a-or-ing-connection-solution

器件型号:TPS27081A

您好!

我正在寻找一种电源路径解决方案、2个输入(1个电池高达6-7V)和一个 USB 输入。

USB 处于活动状态时具有优先级。 电池不可充电。

我正在查看负载开关、但不适合 OR-ing 连接、而且极少部件的额定电压大于6V。

由于使用 ORing 控制器的电流较低(1-2A)、因此应用变得庞大。

因此、根据所附图片、我查看了2个 TPS27081A、其中一个用于反极性保护(SLVA798)、另一个用于 USB。

我只是想问有人是测试了这种配置、还是将此器件用于 ORing 解决方案。

如果不是、您可以提出建议吗? 我正在寻找一个额定电压为7V 的简单电源路径解决方案。

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    我们尚未在实验中评估此解决方案、但这种配置应该起作用。 我们还有其他一些潜在 的解决方案、但如需更多信息 、请直接通过 a-kaknevicius@ti.com 向我发送电子邮件。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius