This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-Q1:原理图审阅

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711432/lp5912-q1-schematic-review

器件型号:LP5912-Q1

您好!

是否有人可以查看随附的原理图、并就所需的更改提供任何反馈?  

非常感谢、

Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    您当前超出了 Cout 上的最大电容。  请减小至最大值10uF、因为这是一个严格的最大值、以确保稳定性。

    非常尊重、

    Ryan