This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940:在将 Vboot 信号应用到 TS1引脚后、能够获得 CAP1、CAP2和 CAP3电压。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711374/bq76940-bq76940-able-to-get-cap1-cap2-and-cap3-voltages-after-applying-vboot-signal-to-ts1-pin

器件型号:BQ76940

您好、WM、

我有一个 AFE 工作板。 在尝试读取电压时、cap1-VSS 接地。

我用新 IC 替换了 AFE IC (BQ76940)。  

当我提供 Vboot 信号时、我能够得到 CAP1、CAP2和 CAP3电压为3.2V

在我的电路中、由于 MOSFET 短路、源极跟随器电路损坏。 因此、我从源极跟随器电路中移除了损坏的 MOSFET、并用新的 MOSFET 替换了它。

为了给 REGSRC 供电、我将电池5电压直接连接到 REGSCR。

进行此连接后、我通过向 TS1引脚提供3V 电压来引导 IC。

我可以得到 CAP1-VSS、CAP2-Vc5x 和 CAP3-VC10x 电压大约为3.2V、但是

观察到的 REGOUT 电压为260mV、观察到的警报引脚电压为200mV。

REGOUT 和警报引脚处没有短路。

您能否建议任何输入来校正 AFE 的输出?

谢谢

Imran